This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:为什么我们建议将 TINA 中的源连接以模拟开路增益?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067562/lmv321-why-are-we-suggested-to-connect-the-source-in-tina-to-simulate-open-loop-gain-this-way

部件号:LMV321
“线程: 测试”中讨论的其它部件,

大家好,

你好。

我使用 LMV321运算放大器作为源跟随器,并希望在 TINA 中模拟其开环增益。 我找到了一些参考,认为源应该放置在负输入和输出之间,然后使用两个引脚对与来获取开环增益图。 但是,为什么? 为什么我们需要在输入和输出之间添加源? 为什么我们不在书中添加正确的来源? 它是否与 TINA 本身背后的节点计算有关?

  

首先感谢大家尝试反馈任何内容! 我在左侧的接线中确实有我需要的结果。 只是想知道为什么模拟与书中所示的开环增益不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴先生,  

    这些都不是目前真正使用的。 AOL 和 LG sim 的一个问题是,您希望将 AC sim 的 DC 操作点设置为适合运算放大器的位置。 左侧转向架的输入/输出引脚位于地面上,用于单电源-可能会模拟,但零件超出范围。 如果您将电源上的直流输出与交流电测试信号串联,并使用正确的额定偏移电压,则右侧电路可以正常工作。  

    最近,我们使用人为高(sim 窍门) L 和 C 设置 DC 点,然后注入小信号测试,大量信息, 但现在是一个更快的讨论,我在输入处断开环路,以便内部开路输出阻抗看到负载和反馈网络,  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,正伟,

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../jheng_5F00_lmv321a.TSC

    由于没有可用的 LMV321的正确型号,我已为模拟选择了 LMV321A。

    从模拟中可以看出,这种巨大的负载电容会使电路不稳定。 相位差仅为4°,这对于稳定的性能来说太小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Kai 非常透彻,这里是一个使用 TINA V11库模型的简单库,如果您运行单位增益,该 CAP 负载将此阶段推至9度相位裕度,  

    e2e.ti.com/.../LMV321-Aol-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些模型得出的结果完全不同,更新的 LMV321A 2018 GWL 模型显示,AOL=0dB 低十年,相距只有3度。 我怀疑他们把佐尔添加到模型中,这可能是1997年原模型中遗漏的。 将较新的模型放到我的文件中会产生与 Kai 所显示的相同的结果,与原始模型相比,xover 频率要低得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wu,

    100nF 是输出上的一个非常大的直接负载,应该增加一些串联电阻。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-isolation-resistor?context=1139747-1139745-14685-1138805-13953