This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:有关 ADC 驱动器的参考设计的查询

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW54J60EVM, ADS54J60, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067214/lmh3401-inquiry-about-a-reference-design-for-adc-driver

部件号:LMH3401
线程中讨论的其它部件:ADS54J60,TSW54J60EVM

您好,

我的客户从 ADC 论坛获得了有关 ADS54J60输入设计的参考指南,如下链接所示。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066975/ads54j60-inquriy-about-adc-input-reference-design/3947657#3947657

LMH3401用于链路中引入的 TSW54J60EVM 中的 ADC 输入。

客户不确定上述电路是否可以接收客户想要接收的 DC 信号。

请您建议 ADC 输入驱动器设计,以便它们可以使用 LMH3401或其他差动放大器接收直流信号吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

     信号是否仅限于直流电? 如果是,客户使用超高速 ADC (如 ADS54J60)是否有其他原因? 精密零件可能更适用于客户的设计。

     我不确定此 ADC 的具体情况,但快速浏览数据表后,ADC 的其中一个选件/输入端将显示带通滤波器。 此外,似乎还有一个 DC 校正块,可能会干扰您的 DC 信号。

      放大器与 ADC 配对,可以轻松地将单个信号转换为差动信号,增益信号,增益变化,电平转换以匹配 ADC 的输入范围,主动滤波,ADC 过滤前的阻抗匹配和/或隔离(作为缓冲器)。 对于使用直流信号进行测试,具有过滤噪声的差分信号(而不是因为这是直流信号而产生的抗锯齿)应被视为输入设计。 此链接中提供了该资源。 但是, 由于 ADC 的输入阶段,可能需要为此特定应用配备一个放大器,以避免加载源。 LMH3401由于其高带宽,高转换率和低失真而与此特定 ADC 配对。

     不确定放大器在这种情况下是否会对直流信号有所帮助,但很可能是 ADC 上的设置。 确保直流偏移校正没有到位(ADS54J60数据表中为9.1.4.1),ADC 的输入是 LPF,而不是如图60 (ADS54J60数据表)所示的 WPF。 但同样,最好切换到精确 ADC。 如果客户对交换机持开放态度,我可以将此线程从高速放大器组移至精密 ADC 组。  

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢你的回复。

    客户应收到并分析以下关于+/-500mVp-p 差分直流输入信号。

    为此,ADC 需要14位或更多以及1Gsps 采样率来获取所需的数据。

      *正负直流输入捕获图像(黄色信号)

    他们认为,为了正常接收来自 ADS54J60的上述直流信号,它应该是不带直流块电路的 VCM 2.0V。 正确吗?

    请提供有关此电路配置的更详细指南吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    这肯定不是直流信号,而是交流信号,因此交流耦合器可以工作。

    请告诉我们有关黄色信号的更多信息。 在范围图解中可以看到的窄脉冲的复脉率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    捕获图像中的黄色信号是一个直流信号,增加了噪音,客户表示需要在黄色信号的窄脉冲中分析直流电平。

    交流耦合器是否能正常工作?

    如果我没有将 VCM 更改为2.0V 以输入到 ADS54J60,这是否正常?

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    如果客户打算分析黄色信号的窄脉冲的振幅,或者“需要分析窄脉冲的直流电平”,那么他需要一个能够快速跟踪黄色曲线的放大器。 放大器必须能够驱动 ADC 并在狭窄脉冲的150ns 时间窗口内完全稳定。 因此,放大器必须非常快,并且可以用作交流放大器。

    我是否可以重复我的问题:可以在范围图解中看到的窄脉冲的复吸率是多少?

    我提出这个问题是因为要成功连接交流电,重复频率必须高于交流电耦合的角频率。 因此,请详细说明黄色曲线信号。