This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:OPA348的结算时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072548/opa348-settling-time-of-opa348

部件号:OPA348
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好

我有一条圈的 OPA348。

我做模拟。

但当我进行测试时,稳定时间比预期的要长得多。

我想知道为什么会有这样的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否考虑过电容负载对稳定时间的影响?

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa348.TSC

    不建议将微功耗 OPAMP 作为比较器运行。 TI 正在为这项工作设计大量出色的低功耗比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    波形非常小且模糊,因此我只能看到形状,而不能看到刻度。

    输出的第一个扁平部分是过载恢复时间。 输出被撞向负电源轨,0伏。 运算放大器在开始时不是线性的。

    波形中的其余时间限制了转换率。 您获得了一段时间的完全转换速率,然后输入差值下降(低于100mV),转换速率下降。  

    [常见问题解答]为什么我的应用程序中的转换率与运算放大器的数据表不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题是否已解决? 我将 Ron & Kai 的回答标记为“TI 认为已解决”,请确认。
    如果问题未得到解决,请告知我们,以便我们可以提供进一步的帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳