This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:启动时间?

Guru**** 2380880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3491, TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072636/tlv3491-start-up-time

部件号:TLV3491
“线程: TLV7011测试”中讨论的其他部件

各位专家:

你好。

  我们在数据表中看不到比较器 TLV3491的启动时间。

您能帮我们弄清楚这是什么吗?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie A.

    感谢你的提问。 我将了解这一点,并在星期五下班前与您再次取得关系。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    当然,感谢您的支持。

    将等待您的回复。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    我想补充一点:

    如果已知部件启动时输出的内容。 是正轨,负轨还是不确定?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    当我看一下类似的部分时,我估计启动延迟不会比1毫秒差。

    我非常感谢您提出的问题,我想知道您为什么 担心这种纳米级设备的延迟。 大多数情况下,我们看到这些设备被保留在上面。

    如果您需要一个更快的比较器,我建议使用 TLV7011,其速度快10倍。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    只是等待客户确认结束他的案例。

    同时,您能否在启动过程中确认输出的状态? 它会浮动吗?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    感谢您对此问题的耐心等待。  我真的希望我能提供你想要的答案。  遗憾的是,由于 TLV3491在重置电路上没有集成电源,如 TLV703x/4x 系列,因此在启动期间,其实际输出状态未定义。  关于您的申请的一个问题。  您是否知道电路通电时的供电斜率。  如果速度慢,可以公平地假设,当电源低于1V 时,比较器输出将为高 Z,因为没有足够的电压来打开任何内部下拉晶体管。  但当电源开始接近建议的最小工作电压时,输出极好的电压可能会短暂降低。  唯一的方法是获取一些样本并运行以下测试。

    将电源从0缓慢倾斜至3.3V 或5V,同时使用另一个电源将非反相输入的固定电压保持在0.1V,反相输入的固定电压保持在0V。  我还会在连接到 V+的输出上安装一个弱上拉电阻器(例如1M)。  当电源从0V 上升时,由于上拉电阻器较弱,输出将跟踪电源。  但在某些时候,您可能会注意到比较器输出在电源达到接近最小工作电压的电压之前瞬间降低。  但是,如果比较器保持高电平直到达到最小工作电压,那么我们可以假设典型设备为高 Z,直到比较器开始工作。  很抱歉,这可能比您所要寻找的要多一些,但这正是我们需要做的事情,以确定启动过程中发生的情况。   

    卡盘。