This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4522:使用 THS452X / ADC344X 时的最大采样速度

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, THS4522, ADC3441, THS4541, THS4552, TMUX1109, TMUX1119, OPA2381, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072637/ths4522-max-sample-speed-with-ths452x-adc344x

部件号:THS4522
线程中讨论的其他部件:ADC3444ADC3441THS4541THS4552TMUX1109TMUX1119OPA2381TINA-TI

尊敬的:

我目前的设计使用 THS4522驱动 ADC3441的输入。  因此,我希望使用 ADC3444将采样频率提高到100MHz。  如何计算 THS4522的速度是否足以为 ADC3444的采样保持盖充电?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

     您很可能需要切换至更高带宽的设备(如 THS4541),以成功地将 ADC 采样电容器电压低于半误差 LSB。 第8节:连续近似寄存器(SAR 模数转换器(ADC)输入驱动器设计(8), 从该视频开始,对我们遵循的过程进行了解释。  

      您是否能够共享当前设计的原理图和/或模拟电路?

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,ADC3444是一条四通道,而不是 SAR。 但正如 Sima 所说:  

    1.可能需要更快的产品  

    2.回顾过去,THS4522由 THS4552 (噪音和 DC 精度高得多)进行了升级

    3.如果您确实需要更快的 FDA,则这些产品通常没有双轮,因为它们开始具有串扰限制。  

    4.没有转向器细节,就无法获得详细的界面指导

    5. FDA 设计通常包括从 FDA 到 ADC 的级间过滤器

    6.您通常需要一个 RC 或 RLC 滤波器来限制宽带噪音

    7.高达 FDA 输出的信号带宽相当大,可获得快速稳定和/或低 HD。 通常可以在过滤器中关闭以提高 SNR

    8.我通常会将那些总体为简单 RC 级隔间第三次订单的设计与 FDA 中的第二次订单 MFB 相结合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    随函附上我们设计的 TINA 文件。  我们有大量的信号需要数字化,因此我们也使用多路复用器 TMUX1109。  在 TINA 文件中使用 TMUX1119是因为我没有找到 TMUX1109的 TINA 模型。

    模拟信号的-3dB 带宽约为250kHz。

    如您所见,充电桶电路的值是 ADC 数据表中提到的值。

    感谢您提及 Precision 实验室视频。非常有趣。  不幸的是,我无法在数据表中找到 rsh,Tacq 和采样保持电容器的值。

    我希望优化曲线设计(250kHz 带宽/25MHz 采样)和新设计(800kHz 带宽/100MHz 采样)的充电桶电路的值。  但不知道如何开始,遗漏了我开始使用 Analog _Engineer_Calc 工具所需的值。

    此致,

    e2e.ti.com/.../FDA_5F00_MUX_5F00_ADC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,由于您的信号带宽相对较低,而且您明显是采样过频的,因此您可能会获得 THS4552。 在您当前的电路上(感谢 TINA 文件),尚未钻深,  

    1.所绘制的真实源阻抗是什么,额外的 R 对地会改变输入负载,但如果源 R 为零,则不会进入增益平衡-是吗? 如果不是,您现在就有点不平衡-不确定是否需要输入的 R 对地?  

    2.您是否真的在运行+/-2.5V 电源? ADC 可能需要大约0.95Vcm 的输入-如果为 FDA 正确设置,则会向 CM 环路范围的高端运行。 如果需要,您可以物理运行单个3.3V 解决方案,如果源能够吸收电平偏移电流,FDA 将会将输出 CM 电平转换为 ADC 要求。  

    3.从 FDA 到 ADC 输入的大量数据,我猜测 MUX 的阻抗不是透明的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    为了简化原理图,我将信号源放在 FDA 的非反相输入处。  设计中的这一输入实际上由 TIA 和第二级放大器(OPA2381)进行。   在反相输入上,我们应用偏移电压来校正前几个阶段的 Ibias 和 Vos 所产生的直流电平。  我们的模拟信号的带宽相当低,但我们需要考虑到,MUX 每 200 ns 就会更改 ADC 的输入信号。   

    如果我看一下 ADC 输入的范围信号, 更改充电桶电路的值似乎没有任何影响...

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom 和 Michael,您好!

     感谢 Tom 提供 TINA-TI 文件,并感谢 Michael 对 ADC 类型的更正。  

     我将在 ADC 的输入上查看这些参考设计和多路复用应用注释:  

    1. 放大器/多路复用器/ ADC 设置示例
    2. 至 ADC 的 MUX 等效电路输入
    3. 模拟工程师电路参考:FDA/MUX/ADC  

     包括多路复用在内的应用在 SAR ADC 中最为流行。 管道是“管道”中的多个 SH (采样/保持)组件,其优点是以较低的分辨率和延迟/延迟为代价增加带宽。 如果不正确,请纠正以下说法,但从该应用程序的外观来看,您不能转移到更高分辨率的 ADC,而不是过度采样,以获得2.5MHz 切换频率的额外精度?

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迈克尔·西玛

    我们有近100个信号可供采样。  因此,我们选择 使用多路复用器,以便减少 ADC 的数量(FPGA 的输入引脚)。

    我仍然想使用 模拟工程师计算工具计算充电桶电路的优化值。  但如前所述,我在  ADC3441数据表中找不到 rsh,Tacq 和采样保持电容器的值。  我需要如何继续?

    此致,