This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关放大器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, BUF634A, LM6171, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072585/switching-amplifier

线程中讨论的其他部件:THS3491BUF634ALM6171LM7171

您好,

我正在寻找一种快速切换运算放大器,它可以在100V 和-5V 之间切换 PWM 或方波电压,在100V 时电流大约为100mA

是否有任何可用的东西,甚至是近距离的,只是作为实验电路板来尝试,   

谢谢,

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输出摆动角度看,THS3491具有大量的速度和输出电流-您必须在其上使用更高的电源并提供所需的输入波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

     THS3491可能是您的最佳选择,拥有充足的保留空间。 我们还提供了用于固定增益,低 功耗解决方案的 BUF634A。  

     我不建议在试验电路板上进行测试;专用高速 PCB 将为您提供最佳的整体结果。 我们已经预先构建并组装了 EVM,可以随时测试上述两种器件。

     但是,如果您仍然想快速试验一个试验电路板,我们还在 PDIP 软件包中安装了 LM6171并对 LM7171进行了解压。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复,他们帮了我们很多忙,

    当我取得一些进展时,我会更新,但目前他们的 THS3491似乎还可以

    巴西

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

     感谢您的更新! 您可以通过创建新线程或回复此线程(30天后锁定)继续更新我们。  

    谢谢你,
    Sima