This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:LMP7704-SP

Guru**** 1154830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP, LMP7704-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071715/lmp7704-sp-lmp7704-sp

部件号:LMP7704-SP
线程中讨论的其他部件:INA901-SP
我们的小型卫星有12个太阳能电池板,每颗都有72个太阳能电池。
每个面板有18个平行字符串,每个字符串有4个串联太阳能电池。
我们希望安装电压和电流传感器,用于太阳阵列的遥测数据分析。

您能否提出一个使用电压传感器 LMMO7704-SP 和电流传感器 INA901-SP 的电路图解决方案?
每个面板需要多少个电压传感器和电流传感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mya,

    每个面板需要多少个电压传感器和电流传感器?

    让我了解您的设计要求。  

    假设每个太阳能电池都能产生0.51V,功率为0.7W,这意味着每个电池每个能产生大约1.373 A /节电。 每个字符串4个太阳能电池和18个字符串/面板,每个面板的电压大约为2.04 V,每个面板的电压大约为24.71 A。  

    如果12个太阳能电池板配置为串联连接,则总电压约为24.5V 直流和24.71Adc (典型电压和电流值)。  

    如果要求监控每个面板中的 PV 电压和电流,则设计至少需要12个运算放大器,例如 LMP704-SP 和12个电流监控 IC,例如 INA901-SP。  请确认这一假设。 如果您能够为可能的太阳能电池板配置提供示意图,这将是很好的。  

    如果您只想监控系统的输出电流,则只需要一个电流监控 IC。

    顺便说一句,INA901-SP 电流监控器由电流感应团队提供支持,我们可能会将您的咨询转移给该团队以获得支持。 但是,请回答以下设计问题。 但是,LMP7704-SP 运算放大器由我们的团队提供支持。  

    1.太阳能电池在空间部署时的最小和最大电压和电流是多少。   

    2. LMP704-SP 和 INA901-SP 有哪些电源电压轨?  这些电源电压是否也来自太阳能电池板。  

    应用的电流感应要求是什么? 根据 INA901-SP 的要求,是否使用分流电阻器? 所需的电流分流电阻值是多少?

    12个面板中的太阳能面板配置是什么? 面板是否始终串联配置?

    下面是基于当前信息和假设的简化方框图,其中测量了每个光伏(PV)太阳能电池板的潜力,并以12个光伏(PV)太阳能板的系列配置监控总发电量。  方框图未被纳入任何备用 V 和 I 监控系统。   

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是太阳能电池和太阳能阵列总功率的规格。

    每个太阳能电池
    V = 2.73V
    I = 0.52 A
    P = 1.42瓦
    每个太阳弦(串联4个单元)
    V = 2.73 x 4 = 10.92V
    I = 0.52A
    每个太阳能电池板(18个平行字符串)
    V = 10.92 V
    I = 0.52 x 18 = 9.36 A
    P = 102 W
    太阳能阵列(12个串联面板)
    V = 10.92 x 12 = 131 V
    I = 9.36A
    P = 1226 W  
    LMP704-SP 和 INA901-SP 的电源将来自 PCU。  
    我们仍然不知道电流和电压传感器电路设计。  
    我们的要求是检查每个太阳能电池板的运行状况和性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mya,

    我是来自电流感应团队的团注,我支持 INA901。 查看阵列的设置情况,挑战将是您希望如何监控这些阵列。 正如 Ray 指出的那样,如果您只想串联监控所有12个面板的电流,那么单个 INA901将执行此操作。 但请注意,INA901可持续性的最大共模为65V,这意味着它无法在高压侧执行此测量。 但是,它可以在低边无问题地实施。 您是否知道您在阵列上寻找遥测的级别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卫星每个翼有6个面板,6个面板的电压可能高于65伏。 因此,如何使用一个 INA901用于3个面板,因此总共需要4个面板。 LMP7704-SP 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mya,

    LMP7704-SP 如何?

     LMP77-04-SP 的输入共模电压约为12V 直流,请参阅捕获的数据表。 这是我将其转发给当前感应/监控团队的主要原因。   

    我想知道以下太阳能电池的额定值。 这些额定负载或空载负载是多少? 换言之,如果其中一个太阳能电池连接到5.25Ω ²的负载(2.73V/0.52A),则太阳能面板能够以2.73V 直流电压测量的0.52Adc 电压(假设在空间中光对电子转换最佳的条件下)。 太阳能电池板是一种电流来源。在光负载条件下,PV 面板的电压很高。 在负载较重的情况下,PV 面板的电压将显著下降。   轻负荷或无负荷状态是指开路情况。 后一个是指闭合电路。  
    每个太阳能电池
    V = 2.73V
    I = 0.52 A
    P = 1.42瓦
    对于卫星应用,光照或无负载条件下的 PV 电压将很高。 通常,可以使用每个面板上的 zenzer 二极管来夹紧面板的电压(特别是在外太空,因为光线强度要强得多)。 如果太阳能电池板上有轻负荷或无负荷,PV 电压将继续上升。  
    我的第二个问题是,这些面板可能用于为电池(能量存储设备)充电。 如果电池系统达到充满电状态,太阳能电池板配置会发生什么情况。 在设计或推荐解决方案之前,我们正在尝试了解应用程序要求。  
    所有空间合格 的集成电路都经过辐射硬化测试和认证,且适用于该应用的合格组件有限。 如果该应用安装在地面上,我们有多种 IC 可处理该应用。 由于这是卫星应用,我们的选择较少,我们只能使用认证部件设计应用。   
    如果您还有其他问题,请告诉我。  
    最佳
    雷蒙德  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳电池在无载荷等级下进行测试。

    2.我们计划在功率超过要求时设计分流系统。

    如果我们为三个太阳能电池板安装一个 INA901-SP,为六个太阳能电池板安装一个 LMP7704-SP,这是否是一个好的解决方案?

    我是否知道 INA901-SP 和 LMP7704-SP 在运往泰国或中国时的产品交货周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mya,  

    截至22年01月28日 ,INA901-SP 的发布提前期为6周。 我们目前在 TI.com 上有库存商品。 通过 TI.com 订购将是接收商品的最快方式。

    基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mya,

    我不太理解在您的系统配置下,您将如何实施每3块太阳能电池板的 INA901。 如果12个面板串联,则每个面板添加到该系列中都会提高放大器所看到的共模的相应电压。 根据分流器的实施位置,电压仍 将达到 INA901输入无法接受的电平,电流仍将是相同的值,因为它们都是串联的:

     

    您能否通过实施 INA901 (每3个面板)来详细阐述您的意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 由于我们的面板是串联连接的,因此我们无法使用高端配置。

    现在我们正在设计一个低侧配置电路并选择分流电阻值。

    由于我们将从 PCU 为 INA901-SP 供电,因此我们担心从 PCU 到每个面板的电缆和电线。  

    您能建议我们使用分流电阻器,低压侧电路和来自 PCU 的电源吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mya,

    分流器和电源电压的选择将基于系统所需的准确度和功率考虑因素。 对于 INA901-SP,建议最高电压为16V,但也可能 小至2.7V。 我建议您查看   产品页面上的电流感应计算器工具,并从程序中的列表中选择 INA901。 这将允许您检查整个动态范围误差曲线,以了解各种电源考虑因素和分流值(包括容差),以及这些不同设定点分流器中的功率耗散情况。 例如,我生成了低侧5V 电源的曲线,其中有25mΩ 分流器:

    如果您有任何疑问,请告诉我。