This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260查询

Guru**** 2769905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA237, INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072536/ina260-ina260-query

部件号:INA260
“线程”中讨论的其它部件: INA237INA238INA228

您好,

我们正在应用板 INA260中使用 GMR 传感器进行非接触式电流感应。

我们正在尝试以1mA/5mA 为单位来检测电流增量,因此我们增加了两种非常不同的方法。

如果您仔细查看布局的快照,以帮助我们了解您是否看到任何影响,或者我们是否可以进一步改进解决方案,我们将不胜感激

请提供您的反馈

谢谢,

巴格特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhagat,

    您能否发布示意图? 只有布局片段是很难回答的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴格特

    INA260的 LSB 尺寸为1.25mV,限制了系统分辨率。 噪声也将是一个因素,数据表中的这一图解说明了噪声与采样时间:

    如果在确定精度和分辨率时需要更大的灵活性,“分流+电流传感器”的离散解决方案可能是正确的选择。 然后您可以选择更大的分流器,如果负载电流较小,这一点尤其重要。 对于电流传感器, 我将 检查 INA237,INA238或 INA228。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang,

    从安全角度看,我们不想使用分流电阻器(外部)对设备的方法。 考虑到 INA260,在环境条件下,我们可以获得的最佳和最差的电流准确度。 此外,根据我们当前的应用程序,我们可以使用更长的转换时间,因此我们希望了解这一点

    请告诉我们,在现阶段迁移到 INA228将是困难的。

    谢谢,此致,

    罗姆人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉普赛人,

    我们在这里有一个在线计算器。 欢迎您使用它来估计测量精度。 在下面的示例中,我定义了0.5A 和5A 之间的电流范围:

    此致,光