This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2381:吸入电流能力

Guru**** 2502555 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072768/opa2381-sinking-current-capability

部件号:OPA2381

大家好,团队

OPA2381数据表显示其10mA 的输出电流。 设备是否能够 采购并吸入此输出电流规格? 提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    这主要取决于电源电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2381输出摆幅与输出曲线图显示,在5.5V 总电源上,输出 分别在1V 和600mV 的导轨范围内,可以接收和输出10mA。

    在 2.7V 总电源(+/-1.35V)上,OPA2381可以输出10mA,输出电 压低于1V (V+),但不能吸收10mA 电流(25C 时最大7mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马雷克和凯,

    感谢您的关注。  在我们客户的应用中,OPA2381提供+2.5V 和-2.5V。

    但我们假设这将是+2.75 V 和-2.75 V。 如果输出电压介于+1.75V 和-1.75V 之间,则可能会降低至10mA。 当输出电压介于2.15V 和-2.15V 之间时,它的电流可能高达10mA。 我们是否正确?


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    OPA2381数据表中的图形是在输出电压和中电压(接地)之间连接负载的情况下生成的。  因此,只要在输出电流的情况  下负载电阻器的另一侧连接到 Vout 以下的电压,而在下沉的情况下,负载连接到 Vout 以上的电压,您所说的都是正确的。

    尽管如此,请注意,由于 OPA2381输入共模电压范围仅指定在(V-)< VCM <(V+)-1.8V (见下文)之间,输入可能是限制因素,因此,您 无法使用 mV (G=1)配置实现600推杆输出摆向正轨。