This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:输入=0时出现大错误

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA826, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072865/ina188-large-error-when-input-0

部件号:INA188
“线程”中讨论的其它部件: INA826INA818TEST

您好,

原理图如下:INA188由单个5V 供电。

引脚5 REF = 0.283V,热耦合器连接到 J2。

当输入(in+)-(in-)=0时,输出为0.255V,该输出应为0.255V。

我不知道为什么会出现如此大的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    您不会显示与 INA188的-vs 引脚的连接,也不会说出热电偶在测量期间是否与输入连接。 如果热电偶断开,您必须考虑 INA188的输入偏移电流流经 R3和 R44 ,并导致输入偏移电压错误。

    此外,请记住,电流(1.65V-0.283V)/40k = 34µ Ω 从 INA188的参考引脚流出。 参考电压发生器能否处理此反向电流?

    我会将 R13和 R47降低到1M。 但无论如何,我会在 R13的同时安装100nF 过滤盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    除了凯的建议,我还有以下几点意见:

    1.仪表放大器上的偏移电压在 RTI 中指定或参考输入。 如果 TC 短路,Vout = Gain *)V + Vref + Vos (总计)。

    由于参考电压= 0.283V,我预计输出将约为0.283V + Vos,请参阅下面的整体 Vos 偏移计算,其中增益= 159.228 V/V 您的0.255V 数据已接近,我不知道实际的系统配置。  

    BTW。TC 导联有极性,请确保其方向正确。  

    e2e.ti.com/.../INA188-TC-01272022.TSC

    2.您是否将 INA188与我们的其他仪器放大器(IA)混用? 输出传输函数与 INA188的数据表不匹配。 它更类似于 INA826或类似的其他 IA 部件。 请检查零件。 INA826 EVM 应用注意事项的第7页3.2.1输入过滤部分显示了如何设计差动和共模 LPFS。  

    随函附上 3份申请说明,供您参考。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa123/sloa123.pdf?ts=1643299826619&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa354/sbaa354.pdf?ts=1643300021242&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1643238109838&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    3.如果 VCM 高于1.65V 直流,您可能能够增加 TC 温度范围。 请咨询我们的模拟工程师计算器。 我没有您的温度感应要求,因此我无法对此发表评论。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯,谢谢,-vs 是有根据的。

    无论热电偶是连接还是断开,我们都进行了测量,结果几乎相同,断开时的输出为0.259V,连接时的输出为0.255V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    您能否向我们展示以红色矩形块标记的原理图?  

    C11? 输入参考电压引脚时不太可能。 Vref 引脚必须是一个低阻抗节点,该节点能够提供源电流和吸收电流。 如果参考电压= 0.283V (可能由运算放大器生成),请参见下图。 如果是这种情况,则不应将 C11置于运算放大器的输出位置。 请检查它。   

    另一个问题是您的 INA818在回流或波焊过程中暴露在过热的环境中? 我们假设 INA818正在运行,并且不会因某些不受控制的进程而受到破坏。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    谢谢你。

    是的,它由 OPAMP 驱动。  

    事实上,我们已经建造了6块板,它们的行为都是一样的。

    • 连接 热电偶,两侧为室温,输出=0.255V,理论上应为0.283V
    • 断开 热电偶的连接,J2未连接,输出=0.259V,理论上应该为0.283V
    • 断开 热电偶的连接, J2引脚1和 PIN2 短路, 输出=0.252V,理论上应该为0.283V
    • 拆下 R13,R47,输出= 0.283V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    删除 C11!!

    U4A 输出端的盖子可能会破坏电路的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    您使用的是 INA188部件吗? 根据传输功能,您使用的仪器放大器尚不清楚,增益设置也不正确。

    从板上的行为来看,有些事情是不起作用的。 您是否检查了 PCB 布局并确保正确放置了所有 PCB 轨迹。  

    316Ω R1的增益电阻器,是否可以执行最新的测试? 如果没有增益电阻器,IA 的增益为1 V/V 我想看看 IA 的输出测量结果。 为该应用设计了哪种类型的 TC?

    如果您仍在获得相同的结果,我建议您取出 INA188中的一个,并用手焊一个新的,以检查其功能。  

    最佳

    雷蒙德