This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:VIN 至 VOUT 延迟和相位延迟

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072761/amc1311-vin-to-vout-delay-and-phase-delay

部件号:AMC1311

您好,

 

我的客户对 AMC1311延迟时间和阶段延迟有疑问。

 

AMC1311数据表将“VIN 至 VOUTN/P 信号延迟(50%- 50%)的典型值为2.1 us,最大值为3.1 us。

图21显示了“输出相位与输入频率”数据。

 

“VIN 至 VOUTN/P 信号延迟(50%- 50%)=典型2.1 usec”是否包括图21中的此输出相延迟。

 

例如,假定 VIN = 20kHz 正弦信号。

图21显示,20kHz 时的相位延迟约为10度。

10度@20kHz 表示约1.39usec 延迟。

 

那么,从 VIN 到 VOUT 2.1 usec + 1.39usec 的延迟是不是吗?

还是仅仅是2.1乌塞克? 以下是我的形象。

我用 PSpice 模拟,结果显示出大约2秒延迟。
从这次模拟中,“VIN 至 VOUTN/P 信号延迟(50%- 50%)”似乎包括图21中的相位延迟。

我只是想确认它是否正确。

 

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Oba-San,

    是的,AMC1311相位延迟(图21)包括信号延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢你的回复。

    让我确认我的理解是否正确。
    因为我的问题不是“相位延迟(图21)是否包括信号延迟?” 但“信号延迟是否包括相位延迟(图21)?”。

    是否可以认为  “Vin 至 VOUTN/P 信号延迟(50%- 50%)的典型值为2.1 us,最大值为3.1 us”包括图21中的相位延迟?
    (最大延迟应为3.1 us,可以忽略图21中的相位延迟(几乎相当于信号延迟))。

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-很抱歉有任何混淆。