This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟输入高于 VDD1

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM, OPA301, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072452/analog-input-higher-than-vdd1

部件号:ISO224
《线程: 测试》, OPA301

大家好,团队

我计划购买一台 ISO224EVM 测试板,我有一些问题需要您的帮助,请提前感谢。

1.如果 VDD1为5V,模拟输入是否可以为12V 且高于 VDD1?

2.如果 VDD1是由 VDD2生成的,则模拟输入接地需要与 GND1连接,例如,模拟输入偏离400VDC,则400VDC 的接地应该与 GND1连接,对吗?

3.我要测量的电压信号是10us 脉冲,我用 TINA 模拟电路,EVM 板上的放大器看起来响应太慢,我更改为 OPA301,但输出失真,请您看看原因,谢谢。

e2e.ti.com/.../1222.ISO224-COPY.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    感谢您查看我们的 ISO224!  对于您的问题:

    1. 是的,通过5V VDD1电源,ISO224的输入最高可达+/-12V。
    2. 在高压端,400V 电源被划分为并馈送到 ISO224输入端。  在本例中,您的400V 源参考 GND1,这是正确的。
    3. 在 TINA 模拟器中,不要在“瞬态分析”中选择“零初始值”选项,而是使用“计算操作点”选项,看看这是否会照顾到您从 OPA301看到的初始“跳跃”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢您的帮助,ISO224B 的带宽高于 ISO224A,EVM 板是  ISO224B,对吗?  

    TINA 型号是否也 是 ISO224B? 我正在寻找更短的响应时间和延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    是的,B 版具有更高的带宽。  我必须验证 EVM 上的哪个部件是在 TINA 中建模的。  明天就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tom!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    ISO224EVM 使用 B 版本,TINA 型号显示-3dB @~198KHz,这将是 A 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 提供的信息。