This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6601:支持 NTSC,PAL,三级同步(HD)的视频放大器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6601, LMH6611, OPA820, OPA692, OPA693, LMH6704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072782/lmh6601-video-amplifier-that-supports-ntsc-pal-tri-level-sync-hd

部件号:LMH6601
线程中讨论的其他部件: LMH6611OPA820OPA692OPA693LMH6704

大家好,团队

我的客户正在寻找支持以下信号的视频放大器。
- NTSC
-PAL
-三级同步(HD)

LMH6601是否支持上述功能?

此致,
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-San,

      LMH6601可以支持 HD/SD 视频信号和三级同步的分割耗材。  另一种选择是 LMH6611,OPA820和  OPA692

      对于更高的带宽选项, LMH6704和 OPA693也可以支持上述功能。

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima-San,

    感谢您的善意支持。
    LMH6001是否为打字错误? 我认为 LMH6601是正确的,但希望仅在情况下确认。

    此致,
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-San,

     是的,这是典型的。 我编辑了上述回复;感谢您的更正!

    谢谢你,

    Sima