This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:TLV9041:镀镍钯金的镀金厚度

Guru**** 2796775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073055/tlv271-tlv9041-thickness-of-gold-in-nipdau-plating

部件号:TLV271

我在看 TLC271BID,我需要知道每个部件的金厚,以确定可焊接性,而不会对终端进行脱焊。  我在下面的链接上找到了这些信息,但 在不知道总表面面积的情况下,我们无法计算端接表面镀镍氢化合金的镀金厚度。  是否有办法获得镀金表面上的金厚度?

请提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔伊·基督,谢谢你在这个论坛上发表我的问题。 我对两(2)个附加部件 号有同样的问题: TLV9061SQDBVRQ1和 TLV9041SIDBVR。 我想知道 端接表面上镀镍钯金的金厚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔伊,

    通过关闭此帖子来合并线程。

    最佳
    杰瑞