This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:SEL 和设置表征

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071293/tlv1704-sep-sel-and-set-characterization

部件号:TLV1704-SEP
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

 是否有高于43 MeVcm2/mg 且持续至60 MeVcm2/mg 的 SEL 数据?

此外,您是否有任何设定的表征?

此致,

Beatriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beatriz,

    我会检查。 如果我们确实有数据,可能需要几天时间才能生成文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beatriz,

    对延误表示歉意。

     根据 TI 的内部规范,Space EP (SEP)产品仅需要43MeV 的 SEL。

    由于测试时间(和成本)限制在第三方 cycltrons 上,我们通常只使用 SEL 发布 SEP 设备。

    在125°C 的43MeV 线性能量传输(Let)上进行单事件闭锁(SEL)测试

    总电离剂量(TID)在30KRAD 表征和20KRAD 放射批次验收测试(RLAT)时完成。

    所有可用文档均可在 TLV1704-SEP 文件夹的“技术文档”部分中找到:

     https://www.ti.com/product/TLV1704-SEP#tech-docs