This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904PWRG4和 LM2904AVQPWRG4之间的差异

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072970/lm2904-difference-between-lm2904pwrg4-and-lm2904avqpwrg4

部件号:LM2904

尊敬的 e2e 团队:

请问 LM2904PWRG4和 LM2904AVQPWRG4之间的区别是什么?

谢谢,

乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgia,

    并排的差值为 A,V,Q

    LM2904  PWRG4
    LM2904AVQPWRG4

    根据 具有 LM324/LM358内核的设备的设计指南

    第1.3节表示 A 是输入偏移等级

    第1.4节说明 V 是电源电压等级

    未提及 Q。 Q 是“质量”。 Q 比商业(非 Q)标准更严格,但不符合 Q1标准。