This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:非对称供应选项

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072951/tlv4172-asymmetric-supply-options

部件号:TLV4172

大家好,

 

是否可以使用非对称矩阵电源运行 TLV4172。 例如 +21V 和-3V。

 

对于单个电源,这仍在最大36伏的限制范围内。  从我的角度看,只要应用程序在 CMR 中有输入信号,它应该是可以的吗?  您认为还有什么需要检查的地方?

此致,Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram,

    设备将使用非对称电源工作。 正确,请确保输入信号处于公共模式范围内。 检查清单顶部的其他项目是寻找大功率输出盖以确保稳定性,并确保没有任何引脚直接(没有电阻器)连接到外部连接器以获得 ESD/EOS 考虑。

    最佳
    杰瑞