This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:OPA330AIYFFR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072625/opa330-opa330aiyffr

部件号:OPA330

此部件使用 OPA330AIYFFR 配置为缓冲器。

 

当输入 I 测量的电压为2.2V 时,正确的值应接近0.5V。 请帮助验证部件是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您能否与我分享与 OPA330输出连接的负载? 如果在运算放大器的输出处连接了电容负载,请向我发送驱动器的图像。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    为什么不显示示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    发现 PCB 上有损坏部件的问题。 断裂的部分……你可以闭上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的确认!  

    为我们提供原理图和负载条件将会更快。 如您所做的那样,您可以联系我们的 FAE,他们可以通过电子邮件或电话等直接联系我们。  

    谢谢,

    雷蒙德