This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-HT:引线抛光,印刷电路板封装和装配工艺

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071885/ina333-ht-lead-finish-pcb-footprint-and-assembly-process

部件号:INA333-HT

我想在其他高温芯片中使用高温 INA333-HT。

我目前对这两个方案(即香港 J 和香港 Q)犹豫不决。

请向我提供以下信息:

  • 建议这2个封装使用印刷电路板
  •   制造工具和流程以弯曲导联
  • 导联镀金厚度(单位:um)
  • 这两个软件包之间的主要区别
  • 这两种封装之间是否有任何在恶劣环境下发生机械振动的建议?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我们需要一些时间来收集这些信息,请在本周结束前告诉我们。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您耐心等待我们为您收集这些信息。 我们仍在研究铅的镀金厚度,但我想我至少会回到你们那里,了解我们目前的情况。 请参阅下面的答案:

    • 建议这2个封装使用印刷电路板
    •   制造工具和流程以弯曲导联
    • 导联镀金厚度(单位:um)
      • 仍在处理此数据。  
    • 这两个软件包之间的主要区别
      • 两者之间的区别在于导联——形成了 HKQ,HKJ 安装了死虫
    • 这两种封装之间是否有任何在恶劣环境下发生机械振动的建议?
      • 部分 航空航天公司使用这两部分环氧粘合剂(DP100)进行恶劣环境测试(防水和浸水测试)中的机械振动。 INA333-HT 需要尽可能 低地放置在印刷电路板上,白色环氧树脂粘结在陶瓷或环氧树脂成型化合物周围(气隙需要从底部的 IC 表面和印刷电路板填充, 封装的所有引脚以及印刷电路板及其周边引脚和引脚之间的间距)。 无需盖住 IC 的顶部。 这些想法是在机械振动测试过程中将零件与 PCB 一起移动或振动(同步移动),而不是彼此之间的相对移动(PCB /夹具和 IC),因为机械振动测试可能会咬接任何较大 IC 组件的引脚。

        飞机电子产品使用环氧树脂粘合剂符合要求。 如果零件用于空间,客户必须找到一种类似的粘合剂类型。 每次使用粘合剂时,都需要考虑或监测粘结表面上的机械应力(类似于 IC 封装中的环氧成型应力-> Vos 和其他应力相关变量的变化)。 此外,还有热膨胀系数,需要考虑 Tg 等。 换言之,环氧粘结应力不能过大,但足以支持振动,温度,温度循环或任何其他恶劣环境测试。