This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:输出噪音问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA321, INA337
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072463/ina321-output-noise-problem

部件号:INA321
“线程”中讨论的其它部件: INA337

大家好,

对于负荷细胞扩增,我使用 INA321,增益为500。 根据数据表,我设置了 R2 =99千欧和 R1 =1千欧。 参考电压设置为 GND,电源电压为4V。

除了低频输出噪声约为2mV 之外,似乎所有设备都工作正常。 这是一个非常低的频率噪音,我可以通过万用表看到变化。 放大器(称重传感器)的输入肯定是稳定的,因为我使用的是高精度校准器。

这种噪音的原因是什么?

我从数据表中看到,输入电压噪声(最后一个图形位于第5页 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina321.pdf?ts=1643184446359&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA321 )可能为 aroud +/- 5uV。 在这种情况下,如果将该值乘以增益(500),则会获得2,5mV 峰值输出噪声。 我的论点是对的吗?

如果是,我认为这不可能有任何解决方案,显然我需要更改仪器,搜索另一个噪音可能更小的仪器。

我的目标是实现噪音,噪音可以减少10倍。

您的建议是什么?

提前感谢您,

马蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马蒂亚,

    为了获得最低的噪音,您不应使用微功耗仪表放大器。 比较 INA321和 INA337的噪声数据,例如,它们之间在低频噪声性能方面有巨大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马蒂亚,

    感谢您的支持,我可以为您提供帮助。

    您在数据表中看到的电压噪声规格是 INA 固有的。 正如您发现的那样,这种噪音会随着增益放大。 如果您正在寻找较低的噪音性能,我建议您使用与 Kai 建议的 INA337类似的 INA。