This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:设备故障模式和限制。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072523/opa2376-device-failure-mode-and-limitation

部件号:OPA2376

你好

根据数据表,输入电流至输出引脚的绝对额定值定义为高达40mA。
如果大约50mA 的电流流经输出引脚,可耐受多长时间?

这是电路保护设计在出现故障时的问题。

此外,在上述情况下,OP-AMP 的行为如何?

祝你一切顺利

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyano,

    根据数据表的图11,输出中的50mA 是短路电流。 根据图12,输出晶体管的1.75V 将下降,导致热耗散为1.75V x 50mA =87.5mW,从而导致环境温度上升171.2K/W x 87.5mW =15K。 因此,我看不到相关的温度问题,即使是长时间短路也是如此。

    然而,在高可靠性应用中,使用短路电流长时间运行 OPAMP 是不明智的。 OPAMP 设计用于的标准应用是线性操作,而不是持续的短路。

    就个人而言,如果短路在更长的时间内重复,我会添加一个小电流限制电阻器,并将输出电流限制为10...20mA。 但这是我个人的口味。

    您能否显示示意图并详细说明您的应用?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫野

    我不清楚您 的描述是否提到运算放大器短路保护(当您将输出引脚短接至 OPA2376电压电源轨内的电压源时会发生这种情况) 或者,您询问当您将输出短路到导轨上方或下方的电压源时会发生什么故障?

    如果是前一种情况,则在25°C 时下沉的短路输出电流限制为约50mA (参见下文),如 Kai 所示,长时间使部件暴露在这种情况下可能会影响设备的可靠性。

    另一方面,如果您参考后一种情况,即输出针脚短于正极电源电压,则电流将流经 ESD 保护二极管,并且必须限制在10mA 或更低-参见下文。

      

    如果您需要进一步的帮助,请显示条件示意图,包括您使用的电源电压。