This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA625:OPA625

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA625, OPA863, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072152/opa625-opa625

部件号:OPA625
“线程”中讨论的其他部件: OPA863OPA810

试图使用 BOM 交叉工具来匹配 ADA4807-1,它只返回 OPA625,它看起来是正确的交流,但是

ADA4807-1具有+/-5V 功能,而 OPA625最大为5V,在+/-5V 过程中有什么接近?

这是一种削弱性的做法,因为只有这一个部件 BOM 工具,具有一系列选项的辅助病人匹配工具更有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

     这正是问题的关键。 我似乎找不到原始放大器交叉参考工具;它似乎已被此 BOM 工具所取代。 我也很喜欢原来的, 并将把它带到数字工具创建团队。  

     OPA810和 OPA863可以将 ADA4807-1替换为高功率电源。 此外 ,此筛选列表中的任何设备 都将根据其他规格工作 (该工具在此处将非常有用)。

     OPA810具有相似的 BW,噪声规格,也是 RRIO,但作为 FET 输入放大器,偏置电流较低。 此外,OPA863与 ADA4807-1的交流电,RRIO,噪声和低静态电流相似。  

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima,OPA863看起来很对,它似乎没有 TINA 参考设计,因此路径对我来说是一个死胡同,  

    哦,好吧,别说了,  

    参数匹配工具的目的是始终返回一系列选项来加权不同的匹配参数-基于旧的 NSM Selguide 参数数据库,该数据库是该数据库中比较准确的数据库之一。 材料明细表工具类型添加了包和引脚匹配信息,一旦您有 IC 级别匹配,这也很有用。