This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:有关放置在输入和 VDD 终端之间的 ESD 保护二极管的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072101/opa192-questions-about-esd-protection-diode-placed-between-in--and-vdd-terminal

部件号:OPA192

我的一位客户正在评估 OPA192的新产品。
目前,他们有以下问题。
请给我回复。

问题1. 在 OPA192数据表(Ver SBOS620E)第29页的图65中,我们可以看到在输入和 VDD 终端之间放置了 ESD 二极管。
    ESD 二极管的允许直流电流值是多少? 是否为10mA?

问题2. 如果输入电流低于绝对最大额定值表10mA,即使 输入电压高于 VDD 电压+ 0.5V,二极管是否仍未损坏?

问题3. 当 VDD 电压为0V 时,端子内的电压是否可以小于0.5V?   

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    是的,限制输入电流<10mA 将使 OPA192在输入电压负极时存活。 但届时 OPA192将无法正常工作,因为标准操作的共模输入电压范围为 (V–)–0.1V...(V+)+ 0.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中奈山,您好!

    Q1:与 Kai 达成一致,最大电流为10 mA。

    Q2:二极管电压将随温度变化。   在温度较低的情况下,相同电流的二极管的正向电压将更高。  因此,如果强制电流为10 mA,则电压在-40°C 时可高达1 V;而在125°C 时可低至0.3 V。  电流会导致故障,只要保持在< 10 mA 的范围内,电压就会高于0.5 V,设备仍会存活。

    问题3:是的,当电源电压为0 V 时也会出现相同的限制。 只要电流保持在< 10 mA 的范围内,设备就会继续工作。  在固定电流下,二极管的电压将随温度变化,与我在上面提到的情况相同。  如果在125C 下强制0.5 V,电流可能会超过10 mA,这将违反技术指标。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔和凯:

    非常感谢您的回复。
    您的回复对客户和我都非常有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚,