This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TPD

Guru**** 2687125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071989/tlv3501-tpd

部件号:TLV3501
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户正在尝试描述 TPD 与因子的特征。

客户使用不同频率的三角形波形进行比较,并在 TINA 模拟与实际测试中发现了 TPD 差异。  

在帮助客户制定有意义的数据之前,我希望再次验证我的理解是否正确,感谢您的帮助。

1. TPD 主要取决于超速电压,并通过输入引脚? 我觉得很难将现有 TPD 数据与 IN+或 IN- 的移动信号相连接,超速与 TPD 图表更注重直流电压与输出延迟,因此我们可以用任何方法在三角波形中大致确定 TPD (例如 50kHz 和5kHz)现有图表如下所示?

2. CMRR 可用于计算在对输入引脚施加共模电压的情况下产生的 Vos 错误量, [IN(+)- IN(-)]/2?

  例如,如果 CMRR = 70dB,公共模式1V 将导致316uV 偏移,考虑到 TLV350x 5V 设备,工作输入范围很小,因此 CMRR 应该是 TPD 的一个小因素,对吗?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.将信号的过驱动与时间曲线绘制到该图表中,并查看曲线的相交处。

    2.是的。 了解运算放大器规格 如下:

    5.10共模抑制比
    共模抑制比(CMRR)定义为差压放大与共模电压放大(ADIF/ACOM)的比率。 理想情况下,此比率将是无限的,共模电压将被完全拒绝。
    共模输入电压影响输入差分对的偏压点。 由于输入电路中固有的不匹配,更改偏差点会改变偏移电压,从而改变输出电压。 ΔVCOM 的真正机制是 ΔVOS μ S/M ü
    在德州仪器(TI)的数据表中,CMRR =ΔVCOM Ω/ΔVOS Ω(提供以 dB 为单位的正数)。
    数据表中发布的 CMRR 是一个 DC 参数。 当绘制图形与频率对比时,CMRR 会随着频率的增加而脱落。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯您好,

    感谢您在这方面的帮助,非常感谢:)  

    您好安德鲁,

    感谢你的提问。 我同意克莱门斯提供的信息。 我想为您的第一个问题添加一些信息。

    我将脱机与您联系,现在我将关闭此线程。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 克莱门斯和乔!