This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:IN+/ IN-电流消耗超出4V 差分

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071997/lmh7220-in-in--current-draw-outside-of-4v-differential

部件号:LMH7220

寻找一些帮助来澄清输入电流消耗(例如对参考电压供应的影响),例如,输入电压的中点供应和 Vcc=12V 的全范围摆动(Vin+_min = 0V;输入电压的最大值= Vcc-2 = 10V;输入电压=固定5V)

图4显示了当差分达到约3V 时输入电流呈指数级:

我意识到这显示了大约320k 的差分输入阻抗,但我想确保我了解零件在中心线性区域之外的性能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    请参阅数据表图19:当差动输入电压超过约1.4伏时,或者换句话说,两个串联保护二极管的压降时,输入偏置电流开始呈指数级上升,直到受到两个1k5串联电阻器的限制。 此方案允许高达+/-13V 的差动输入电压,而不会损坏 LMH7220。

    当然,当保护二极管开始运行 LMH7220时,性能可能会下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您在这个问题上的帮助:)  

    您好,Timothy,

    谢谢你的帖子,这是一个很好的问题。 我同意凯善意提供的信息。 如果您需要进一步解释,请告诉我。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意-感谢快速响应! 我只是需要验证图19不仅仅是一个近似值。 这正是我所需要的。