This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9162:专用于比较器模式?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, TLV9302, OPA2990, OPA2991, TLV9152, TLV9352, TLV9162, TLV9362, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072248/tlv9162-dedicated-for-comparator-mode

部件号:TLV9162
线程中讨论的其他部件:OPA2992, TLV9302, OPA2990, OPA2991, TLV9152, TLV9352, TLV9362, TLV9102

你(们)好

TLV9162,TLV9362和 OPA2992是否专用于比较器模式? 类似 OPA2990,TLV9102,TLV9302,OPA2991,TLV9152, 据我所知,TLV9352没有差分输入钳位二极管。 另见 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980906/tlv9062-more-opamps-usable-as-comparators?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV9062

谢谢

基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Christian,

    感谢您对这些设备的关注。 它们不一定专门用于比较器模式,而是专用于作为运算放大器使用,它们可以用于比较器模式。 这是为了让您的设计具有可配置性。 如果您已经有运算放大器,并且需要一个不需要高性能的比较器,则可以抓取双通道,将一个用作运算放大器,将另一个用作比较器,以节省大小/成本

    由于设备没有差动输入夹紧二极管,因此可以通过这种方式配置它们。  

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    非常感谢——这就是我想要的答案。

    我是否可以就 LM7322MM/NOPB 和  LM7332MM/NOPB 向您提出相同的问题?

    最佳  

    基督徒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Christian,

    识别具有背对背二极管的设备的最佳方法是查看电气特性的绝对最大额定值。

    如果最大 VID (也称为差动输入电压)大约为1伏或更低(关于二极管降压),您将有返回到返回的输入二极管。

    如果最大 VID 接近设备的最大电源,则不会有差动输入二极管。

    最佳
    杰瑞