This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072045/opa192

部件号:OPA192
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,

带缓冲回路的 Howland 电流泵有问题。

+50mA/-50mA 电流发生器允许提供由1H 扼流圈和260R 系列电阻器模拟的阀门。 组件不稳定。 您会发现附加的模拟。 如何稳定此类电路?

感谢你的帮助

e2e.ti.com/.../OPA192.docxe2e.ti.com/.../6064.OPA192.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,德鲁利赫,

    我已确认 您报告的电路问题-参见下文。

    您在电路中看到问题的主要原因有三:

    1.首先,为了利用 R4 20ohm 系列电阻器,反馈应 连接在电阻器前面以隔离电容负载 -参见下文。

    2,为了吸收/输出50mA 电压,电源电压必须 至少比所需输出高2.5V -参见下文。

    因此,考虑到+/-50mA 稳态负载 VF1需要接近+/-14V,您必须使用最低+/-16.5V 电源。 但是,这还不够——在您使用的40Hz 频率下,1H 电感器的阻抗为251欧姆,导致严重失真—见下文。

    因此,为了解决这个问题,您还必须降低您使用的感应器的值(见下文)

    或者您需要降低输入信号的频率-请参见下文。

    下面我附上了 TINA-TI 原理图,以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../Druilhe-OPA192-Howlland-current-pump.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将自身降低1H,将串联电阻降低260R。 您是否有另一个电流可以在普林西比使用+/-50mA 和+/-15V 电源时工作。 具有此工作原理的稳定安培数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,德鲁利赫,

    正如马雷克所提到的,使用+/-15V 电源是不可能的:

    e2e.ti.com/.../drui_5F00_opa192.TSC

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用上面显示的理想运算放大器 Kai,为了使电路能够像您想象的那样使用1H 电感, VF1输出需要达到21.5V,这在+/-15V 电源上是不可能的。  但是,如果信号变慢,它可以与+/-14V 的 VF1配合使用-请参见下文。