This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:功能安全文档

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071957/ina302-q1-functional-safety-documentation

部件号:INA302-Q1
“线程”中讨论的其它部件:INA302

INA302被认为是一款功能安全的设备,这意味着应该提供有关贴合率和故障模式分布/引脚 FMEA 的信息。 如何访问这些数据?

我们的公司已签署了一份《安全保密协议》。

谢谢,

托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,  

    感谢您选择 TI!

    我认为 这里可能会混淆汽车零件与目录零件。 标题中列出的 INA302-Q1是本设备的汽车版本,具有功能安全功能,如您所述,本设备确实提供了这些信息。 访问该信息的最简单方法是通过数据表第一页上的链接:

    本设备的目录版本(INA302)未通过这些测试,虽然在设计上属于同一部件,但在需要此信息的设计中,不建议使用此设备来确保功能安全。 如果您有任何疑问,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我的飞行员出错,因为当我第一次单击时,没有发生任何事情。