This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:INA129P 玻璃过渡温度?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071099/ina129-ina129p-glass-transition-temperature

部件号:INA129

所有,  

我有一位客户在寻找 INA129的 PDIP 封装的玻璃过渡温度(Tg)。   

谢谢,  

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们正在尝试确认 PDIP 封装中环氧注塑化合物的 Tg。 这些信息可能在下周初得到验证。

    注塑化合物的 TG 属性由固化中使用的环氧树脂和硬化剂类型决定(也取决于环氧树脂的制造和位置)。  根据我们 IC 产品中使用的典型注塑化合物,我的猜测是注塑化合物的 Tg 应在大约150C 的范围内测量。 我会在收到其它产品信息后通知您。   

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

     INA129的 PDIP 封装中的 Tg 玻璃过渡 规格为110 - 136ºC。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德