This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301能否检测到10us 脉冲电压?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, TINA-TI, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071220/amc3301-can-amc3301-detect-10us-pulse-voltage

部件号:AMC3301
《线程》中讨论的其他部件: TINA-TIAMC3330

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一种能够检测390VDC 电压的解决方案,所附图片是示波器波形,紫色的波形是用高压探头测得的电压,370~410V 之间的波动,脉冲宽度仅为10us。 我希望在每次脉冲期间采集尽可能多的样本。

您是否可以建议 AMC3301适用于此应用。
ACM3301的带宽为334kHz,10 us migh 仅获取3个样本。 是否有任何更高频率的建议,或其他建议,请提前告知。

此致!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    为什么不执行 TINA-TI 模拟?

    e2e.ti.com/.../allan_5F00_amc3301.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    是的,AMC3301将能够 测量此信号,数据表中的8.2.3部分显示步骤响应输入的应用曲线。 请记住,设备有2-3 US 传播延迟。 我们目前没有可用的更高频率选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢亚历山大和凯。

    AMC3301的输入范围是-250mV 到+250mV,如果我用它来感应直流电压,那么输入范围只能是0-250 mV,我担心输入范围太小,准确度也不好...因为它将把400V 除以250mV ...

    我希望它能 精确测量370至410范围内的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    很高兴能提供帮助!  

    请阅读本文档,了解如何在使用低输入阻抗设备时确保准确的电压感应: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf

    此电压感应 Excel 计算器将帮助计算最佳感应电阻和补偿电阻。 请务必从下拉列表中选择“与 R3的差异”配置 :https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    AMC3330具有+/-1V 输入范围和高输入阻抗,因此也可以更轻松地执行此操作。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。