This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:电流感应电阻器放置&路由准则

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071254/ina139-current-sense-resistor-placement-routing-guidelines

部件号:INA139

您好,

我们的设计使用 INA139来感应80-100A 左右的电流。

对于电流感应电阻器,我们 并行使用多个(3个)电阻器。

PL 共享 并行使用多个电阻器的应用的放置和布线指南。

图解的 PFA 屏幕截图,FYR。

此致,

庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,庞纳萨米,

    当并行使用多个分流器时,分流器和分流器焊接接头阻抗之间的铜痕量阻抗会增加大量错误,最终必须在软件中校准。 请记住,焊缝阻抗可高达0.1...1mR,这在分流电阻范围内。 这也可能导致板对板的变化。

    这就是为什么我只使用一个分流器,以及为什么我要按照数据表第10.2节中的说明连接它。 图中显示了一个四端子分流器,该分流器提供了最佳的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢 您对 我们的设计和反馈的审查。

    我们正在利用客户的现有设计,因此我们可能需要 保留多个电阻器。

     TI 是否提供 了可用于此应用的指南?

    此致,

    庞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    凯在他的陈述中是正确的。  焊料无法去除,但了解焊料并了解其可能产生的影响可以帮助您了解板到板的变化。 我们目前没有用于并行感应电阻器的任何设备。

    此致,

    凯斯特伦斯