This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6738:将 LMH6738与用于 TI 的 PSpice 配合使用:帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071123/lmh6738-using-lmh6738-with-pspice-for-ti-help

部件号:LMH6738

大家好,我正在学习如何为 TI 使用 PSpice,并尝试为 LMH6738建模。  

下面是符号视图:

设备的其它针脚在哪里,此设备上还有两个运算放大器?

我一定会做错事吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

     感谢您试用 TI 的 PSpice!

     您正在该软件中正确访问模型。 此型号上的针脚贴有标签以匹配设备上的针脚。 以下图像从设备的数据表中被剪切:

    • 引脚1:-INA  
    • 引脚2:+INA  
    • 引脚13:-与  
    • 引脚15:+vs.  
    • 引脚16:通道 A 的断路引脚
    • 引脚14:通道 A 的输出引脚

     第一个信道的所有引脚都是建模的,但其他两个信道(如您所述)没有建模。 要模拟所有三个通道,请在电路中插入三个相同的放大器。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你