This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:SPICE 模型模拟问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331B-Q1, TL331, LM2903B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073461/tl331b-q1-spice-model-simulation-issue

部件号:TL331B-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TL331LM2903BTINA-TI

 在 TL331B-Q1的 PSpice 模拟过程中,Orcad Spice 模拟器显示 线路太长。 限制是132个字符的错误,但通过更改比较 器零件电路 可以按预期工作。

有关详细信息,请参阅 以下错误消息。


**** 22年01月30日 16:32:31**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)**** ID# 0 *****

**配置文件:“SCHEMATIC1-tl331_transient”[ D:\ArvindM\blks\library\slvm937e\tl331-pspicefiles\schematic1\tl331_transitation.sim ]


****电路说明


《全球环境与发展报告》


**创建电路文件“tl331_transitation.cir”
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
.lib "./../../tl331.lib"
*来自 C:\Users\Arvind.Munde\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice\17.2.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]部分:
.lib“D:\ArvindM\blks\library\slvm937e\tl331.lib”
.lib“D:\ArvindM\blks\Lib\PHPT60415NY .lib”
.lib“D:\ArvindM\blks\Lib\NCS2007X.lib”
lib“nom.lib”

*分析指令:
Tran 0 30US 0
选件 ADVCONV
.PROBE64 V (别名(*)) i (别名(*)) W (别名(*)) D (别名(*))噪声(别名(*))
.INC“.\SCHEMATIC1.net”

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*来源 TL331
外部输入输出
外部输入 Vcc
外部输入输入-
外部输入接地
外部输入 IN+
V_V2 IN+ 0
+SIN 5 500m 100k 0 0 0
R_R3 VCC 输出10k Tc=0,0
V_VINN2 VCC 0 36.
V_VINN IN- 0 5.
R_R2 0接地1m Tc=0,0
XU1 IN+ IN- VCC 接地端输出 LM2903B

****恢复 tl331_transitation.cir ****
结束

INFO (ORPSIM-15423):找不到库文件 tl331.lib 的索引文件 tl331.ind。

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 tl331.lib 创建新的索引文件 tl331.ind。
*E_EHYST HYST_OUT V-_BUF 值={ if( V(VLVE)<= 1.25, V(VLE),0}
E_EHYST HYST_OUT V-_BUF 表{V(VLE)}=(0.4,0)
+(0.5,0.0636)
+(0.55,0636)
+(0.6,0.0636)
+(0.65,0636)
+(0.7,0.0635)
+(0.71,06.0636)
+(0.72,06.0535)
+(0.73 06.0636)
+(0.740.0634)
+(0.75,0635)
(0.76,0638)
+(0.77,0637)
+(0.78,0637)
+(0.79 0637)
+(0.8,0.0636)
+(0.81,06.0636)
(0.82,0.0636)
+(0.83,063,0636)
+(0.84,0425)
(0.85,041)
+(0.86,0398)
+(0.87,0386)
+(0.88,0371)
+(0.89,0359)
+(0.9,0.0347)
+(0.91,03.0334)
+(0.92,032).
+(0.93,0309)
+(0.94,0296)
+(1,00.0223)
+(1.05,0164)
+(1.1,0.0108)
+(1.15,0.0056)
+(1.2,0.0007)
+(1.25,0)
结束
*美元
*
SUBCKT is_set VCC V 型禁用 Vien VIDIS PBAD
GIS VCC1 V 值={ IF ((V (PBAD)> 2.5V),1U,IF ( V (disable)> 2.5,V (Vien),V (VIDIS)))}
RIS VCC1 VCC 1
*RIS2 VCC V 100000000
结束
*美元

SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
E1 6 0值={ IF(((V(1)>(V(V(V(V(V(V(V(V(VDD)+V(VSS))/2)|(V(2)>(V(V(V(V(V(VDD)+V(V(VSS)))/2)|(V(4)>(V(V(V(V(V(V(VSD)+V2)/V(VVS)+V)+V))
美元
错误(ORPSIM-16366):线路太长。 限制为132个字符。

索引有来自1个文件的36个条目。

SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
E1 6 0值={ IF(((V(1)>(V(V(V(V(V(V(V(V(VDD)+V(VSS))/2)|(V(2)>(V(V(V(V(V(VDD)+V(V(VSS)))/2)|(V(4)>(V(V(V(V(V(V(VSD)+V2)/V(VVS)+V)+V))
美元
错误(ORPSIM-16366):线路太长。 限制为132个字符。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arvind,

    感谢您的提问! 让我看看这一点,我最迟会在星期三结束工作时再回来。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arvind,  

    感谢您的耐心等待。 我发现另一篇帖子与您遇到的问题相同。  

    您可以将导致错误的行分割为2行。 第二行应以+和空格开头。 这表示一条线继续延伸至 PSpice。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693610/tina-spice-amc1301-error-importing-model-into-orcad 

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据  建议修改 SPICE 文件进行检查。 修改后 ,模拟器显示多个错误。  
    因此,如果可能,请在您的末尾检查是否提供修改后的香料模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arvind,

    对此造成的不便,我深表歉意。 我将研究这一点,但问题可能会有所不同,因为我们只使用 面向 TI 的 PSPICE。  

    我们将在结束时进行一些研究, 并在星期二工作结束前返回给您。 我们只是没有您使用的工具版本的经验。

    您是否曾尝试过 TI 或 TINA-TI 的 PSpice

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind 您好,

    不幸的是,我们找不到这一问题的原因。 在未来几个月中,我们将更新我们的型号,希望您的问题能够得到解决。  

    同时,您是否能够使用 PSPICE-TO-TI 或 TINA-TI 进行模拟

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:
    在我的设计中,有多个组件来自不同的制造,因为我无法在 TINA-TI 中进行仿真。 因此,请在上传正确的 P-Spice 模块后告诉我。 我对  TI 的 TINA-TI 和 PSPICE 也不太熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arvind,

    但您至少可以模拟 TINA-TI 中的 TL331部分。 此外,TINA-TI 通常允许从其他制造商进口 Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您在此处添加一些说明。

    阿尔文德,

    我正在尝试复制您的问题,但该模型似乎适用于 TI 的 PSpice。  

    我会随时向您发布信息,并感谢您的耐心等待。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind 您好,

    由于我无法复制您的问题,我将关闭此主题。 我们更新模型后,我将在论坛上通过直接消息与您联系。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束