This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:带共阴极模式引脚二极管

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073919/lmh32401-with-common-cathode-mode-pin-diode

部件号:LMH32401
“线程:测试,TINA-TI”中讨论的其它部件

大家好,团队

首先,对我的英语水平低下感到抱歉,并感谢您的一生和省时工作。 TI 是最好的。 (笑)

我正在尝试为具有10引脚二极管的给定共阴极 PIN 二极管阵列设计 TIA 电路(我使用 BPX61进行测试,因为其属性与阵列中的引脚二极管几乎相同),并希望使用 LMH32401。 我订购了运算放大器并设计了一个 PCB 来测试它,但在我测试时,我遇到了不稳定的状态,您可以看到视频的最后一部分。  不幸的是,我没有意识到在开始测试电路之前,我没有检查下沉/来源属性。

e2e.ti.com/.../Unstable_5F00_state.mp4

您可以看到电路示意图。 如果需要,我可以发送 PCB 设计。

内部光消除已启用(它在原理图中设置为禁用,但我在 PCB 上更改以查看差异)。 我使用的是20k 增益。 如果我计算正确;针脚二极管的来源约为10uA。

遇到此问题后,我将深入了解数据表和论坛。

据我所知,LMH32401不打算使用引脚二极管来配置源配置,这在 LMH32401数据表的7.3.2部分中有说明。

是真的吗? 如果没有,我应该做什么修改来纠正这个问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ugur,

     感谢您在申请中提供这些详细信息!  LMH32401可用于两种配置:阴极与放大器的输入(光电二极管吸入电流)相连,或者阳极与放大器的输入(光电二极管输出电流)相连。 但正确的是,建议在吸入电流配置中使用。 在您当前拥有的配置(来源电流)中,恢复速度将变慢,环境光线取消功能将不起作用。  

     请注意: BPX61的电容为10pF,高于30V 偏差,这将与下面显示的系统带宽相对应:(正在确保此设备的输入电容不会过高)

      我会尝试将声码设置为中电源,您可能会遇到输出电压范围冲突。 如果可能,请通过 E2E 上的私人消息发送 PCB 布局。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ugur,

    我将运行 TINA-TI 总结:

    LMH32401 TINA-TI 型号(修订版 c)

    您如何为 VOCM 和 VOD 布线?

    请注意,使用50R 示波器输入直接探测输出可能会使 LMH32401过载,特别是当输出发出的 DC 电位与0V 不同时。 我会添加一个隔离(或终端)电阻器和带有10M 范围输入的探针。 您还可以考虑交流耦合输出。 请参见数据表的图56。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我按照您的建议检查了带宽:我的带宽大约为13MHz。 所以我认为带宽不是问题。

    正如我在私人信息中提到的,我使用的是100nF 系列电容器,它在输出端阻止直流。 您可以在没有输出电容器的情况下看到这两个输出。 在 Kai 的建议下,我在输出之间添加了一个100欧姆端接,并添加了一个25欧姆串联电阻作为隔离。 您可以在下面附加的视频中看到结果。 有一些改进,但我认为还不够。

    e2e.ti.com/.../lmh-diff.mp4

    我进行了模拟,它几乎符合我的实验结果。 我添加了上面提到的串联输出电阻器,并在输出之间施加100欧姆的端接。 我用10M 探头进行了测量,您可以在下面的视频中看到结果。

    e2e.ti.com/.../lmh.mp4

    当您说“... VOCM 和 VOD...” 时,我相信您是指 PCB 向您双方发送 PCB 设计文件的。

    我在等你的评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ugur,  

     感谢您分享示波器镜头! 正确,带宽不是问题,但您可能仍在违反放大器的输出范围:

     您是否在第一次击球时对球门范围进行了负面抵消?  

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ugur,

     您是否能够在新的主板版本中修复这些问题?

    谢谢你,
    Sima