This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:CMRR 在差动到单端模式下

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073250/trf1208-cmrr-in-differential-to-single-ended-mode

部件号:TRF1208

尊敬的 TI:

当元件用于差分输入到单端输出模式时,CMRR (与频率)是否有任何规格?

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo,

    感谢您的耐心等待。 TRF1208已针对点对差分配置进行了优化,并分别收集了数据。 当 TRF1208配置为 D2S 模式时,它将丢失3dB 的输出。  

    我们正在检查这一点。 是否有特定的频率范围或感兴趣的 CMRR 值?

    谢谢,
    乔恩