This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:使用低阻抗电压源将 THS3217 DC 驱动到800MHz D2S

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3217EVM, LMH3401EVM, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074536/ths3217evm-driving-the-ths3217-dc-to-800mhz-d2s-with-a-low-impedance-voltage-source

部件号:THS3217EVM
线程中讨论的其他部件:THS3217TESTLMH3401EVMBUF602

各位专家:

你好。 我们从客户处获得有关 THS3217的以下查询:

在 D/S 中,此部件被写入 DAC (电流驱动)接口,但我们能否用低输出阻抗电压源驱动此部件? 因为在 D/S 中,所有测试电路的数据都是在输入端接电阻为50欧姆的情况下绘制的。

假设我们可以使用电压源驱动它,那么我们将消除50欧姆输入端接电阻,宽带性能是否会得到维持?

感谢您的支持

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    参考 EVM 用户指南的第2.4节, 可以使用50欧姆实验室设备和/或 LMH3401EVM 驱动部件,如文档中所述,将差分输入到 EVM 中。  THS3217EVM 的设计使输入可以在没有 DAC 的情况下驱动,但具体方法取决于您是尝试使用单端输出还是差动输出驱动输入。

    最佳

    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,Archie,你可以用你想要的任何东西来驱动它们,只要把输入当作宽带缓冲器(类似于 BUF602)。 如果需要添加片上中电源参考缓冲区,我们甚至支持交流耦合,您可以在封盖的输入引脚端使用该缓冲区。 正如阿历克所说,它是一个不同的来源,但您可能可以使用单端-边线将向您展示使用 TINA 模型将会发生什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿雷奇/迈克尔,

    感谢您的回答。

    可以从低阻抗电压源驱动设备,这是一种缓解措施。 客户端 将其用于差分缓冲器 D2S 应用程序,仅在引脚6 (VO1)获取输出并忽略 OPS 阶段。

    他们还有两个问题:

    1)从规格来看,正确的是,我们必须将输出 V01加载至少100或200欧姆才能获得正确的宽带性能; 也就是说,如果使用高阻抗范围且设备输出处负载不正确,则无法正确进行测量?
    如果是这样,我们打算通过串联电阻50欧姆,然后使用测量仪来产生100欧姆的负载。然后,50欧姆的输入仪表将代表100欧姆的负载。
    这些规格还显示,使用100欧姆负载时,宽带性能比200欧姆低一些,但情况良好。

    2)如果我们不使用 OPS 阶段,我们是否可以不将+/-VCC1电源连接到设备,而只使用+/-VCC2?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,您的测量输出接口听起来很正确。 要不使用 OPS,您确实需要连接电源针脚,但只需使用 OPS 上的禁用功能将其关闭。