This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制电路,带 tl072d

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073174/control-circuit-with-tl072d

我发现了 一个由几个 TL072D 组成的控制电路 ,在该电路中我无法理解其工作原理,因此请向您咨询技术支持。

对我而言,有部分理解和一些疑问:

1. 关于所需的电压和 U 反馈。 R18/R21是一个总结网络,,IC5A 将与 PI 控制器一起构成一个反相夏季。 我很困惑如何通过调整 P1同步更改 u-feedback。u-feedback 是否应该跟随或等于 P1电压值(表示 u-feedback 的电压等于 P1的电压调整)?   IC4A,IC4B 和 IC5A 是否可以合并为错误放大器?

2.关于所需的电流和 I 反馈。 R30和 R29是一个求和网络,而 IC9A 将与 PI 控制器形成反相夏季。  I 反馈的电压是否应跟随或等于 P2 的调整电压 ?  

关于  PWM_Duty_Set。  PWM_Duty 的电压是否 应通过 P1调整和 P2调整来改变?

附件为电路图,供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    不要忽视 C25和 C29。 IC5A 和 IC9A 是集成商。 当没有电流流入集成盖时,集成器的输出电压保持恒定。 当通过10k 电阻器(R18/R21和 R29/R30)的输入电流完全取消时,就会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,门格,

    R18,R21抵消的电压为 IC4A =-IC4B;总和为零伏( IC4A + IC4B = 0V)

    R29,R30取消的电压为 IC6B =-IC7B;总和为零伏( IC6B + IC7B = 0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的帮助!

    我对配件等蒂娜进行了电路模拟。

    从图中可以看出 ,IC5A 输出为3.83v,这表明输入总和(R18/R21 [ VM7+VM4=-10.509V] R30/R29[VM13+VM20=2.42v])不会取消。 我不知道问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,  

    感谢您详细解释了我发送的“查看 Kai 的电路模拟”。

    IC4A 不等于-IC4B,IC6B 不等于-IC7B,这让我感到困惑。 我不知道问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    为什么是"U-Feedback (U 反馈)"-11.08V? “U-Feedback”是否与任何内容相关联? 看起来反馈循环没有结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    u-feedback 应该连接到输出电压的电阻分压器,如附件。

    我也没有在 IC4A 和 IC4B 之间找到负反馈环路,因此我很难确定 u 反馈如何跟随 P1 (所需电压)。   原始电路图中可能有问题吗?

    最佳

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    您的模拟只是不完整的,因为您没有关闭反馈循环。 在模拟中添加调节器 arround "TR1",并连接信号"U-反馈"和"PWM"。 这将关闭反馈环路并使 PI 控制器正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我 在 Tina 仿真软件中没有找到 SG3525芯片,您能否在 Tina 或其他仿真软件中展示用于原始设计电路的仿真电路?   

    据我了解,PWM 占空比仅是一个可变直流电压,其范围约为0.9V - 3.6V,用于将 PWM 占空比 调节为0到100%。  u 反馈 应为各种直流电压,其作用是通过分压器电阻器(R6+R7 )/R7控制输出电压。 如果 u 反馈可以遵循电压设置,则 IC4和 PWM 占空比或其他电路之间应该有一个负反馈环路,但是,IC4A,IC4B,IC5A 之间应该有一个误差放大器...,对吗? 但我找不到负面反馈循环。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅农

    正如我已经说过的,你必须关闭反馈循环。 以下是一些示例:

    e2e.ti.com/.../meng_5F00_tl072.TSC