This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:INA290的最大 PWM 切换频率可用于什么?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, TINA-TI, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074539/ina290-what-is-the-max-pwm-switching-frequency-can-ina290-be-used-in

部件号:INA290
《线程》中讨论的其他部件: TINA-TIINA240

1.如果将 INA290与增压电路中的电感器串联使用,以进行峰值电流模式控制。 由于其带宽为1.1 Mhz,最大 PWM 切换频率增压可以切换为多少?

2.如果我使用平均电流模式控制,它是否不同?

3.INA290提供3.3V 电源,输出通过微控制实现数字控制。 我发现在1V 输出范围内,带宽真的很低。 所以我想知道这一部分实际上不是用于数字控制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胜利,

    为什么不运行 TINA-TI 模拟?

    第一个10kHz 方波输入信号:

    然后是100kHz 方波输入信号:

    e2e.ti.com/.../shengnan_5F00_ina290.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胜利,

    。 如果我将 INA290与增压电路中的电感器串联使用,以进行峰值电流模式控制。 由于其带宽为1.1 Mhz,最大 PWM 切换频率增压可以切换为多少?

    即使带宽为1.1 MHz,您仍需要考虑 AC CMRR 和交换的转换速率。  如果 VCM 没有根据分流器的位置进行更改,则您不需要对此进行检查。  如果放置的 VCM 较大,您可以查看 INA240。

    2.如果我使用平均电流模式控制,它是否不同?

    是的,如果平均电流较低,带宽受输入电压的限制,则情况会有所不同,如您在该 POST 中所示。  对抗这种情况的一种方法是通过在引脚上添加电阻器来创建和偏移。  这样做会产生偏移和增益错误。  

    3.INA290提供3.3V 电源,输出通过微控制实现数字控制。 我发现在1V 输出范围内,带宽真的很低。 所以我想知道这一部分实际上不是用于数字控制吗?

    我建议使用 INA240。  或尝试以上选项。

    关于模拟,INA290模型不考虑低 Vsense 带宽限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢仿真模型! 我很快就会尝试!