This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:INA229电流传感器读数错误,制造商 ID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074352/ina229-ina229-current-sensor-reading-wrong-manufacturer-id

部件号:INA229

我希望你们做得好。 我想将 INA229传感器与 STM324F MCU 配合使用。 我的主要代码部分如下所示。 我正在尝试阅读制造商 ID,该 ID 应该是数据表中提到的“TI”。 但是,我读取的值为42和36 (以十进制表示)(分别为第一个字节和第二个字节)。  我的电路设计如下。  

请提前感谢。

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi2;

/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t config = 0x00;
uint16_t config_write = 0xC000;
const uint8_t INA229_DeviceID_address = 0b11111101;
const uint8_t INA229_Current_address = 0b00011101;
const uint8_t INA229_Vshunt_address = 0x11;
const uint8_t INA229_ManufacturerID_address = 0xF9U;

uint32_t INA229_Vshunt_result;
uint16_t INA229_Current_result;
uint8_t ManufacturerID[3];

uint16_t INA229_DeviceID;




/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  MX_SPI2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (uint8_t *)&config, 1, 100);
  HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (uint8_t *)&config_write, 2, 100);
  //HAL_SPI_Receive(&hspi2, (uint8_t *) config, 3, 100);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

  while (1)
  {

    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */

	  ManufacturerID[0] = 0;
	  ManufacturerID[1] = 0;

	  // SPI Current Value Read
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
	  HAL_SPI_Transmit(&hspi2, (uint8_t *)&INA229_ManufacturerID_address, 1, 100);
	  HAL_SPI_Receive(&hspi2, (uint8_t *) ManufacturerID, 2, 100);
	  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
	  // SPI Current Value read finished

	  CDC_Transmit_FS(ManufacturerID, 3);
	  //HAL_Delay(100);

  }
  /* USER CODE END 3 */
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nurlan,

    感谢您使用 TI 论坛。 您用于寄存器地址的所有变量看起来都是错误的。  以下是数据表中的注册地址:

    具体而言,对于制造商 ID 寄存器,您有 0xF9U,但它应该是0x3E。  您拥有的其他变量也需要类似的修正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA229_ManufacturerID_address 的名称有点令人遗憾,应该是 INA229_ManufacturerID_READ_command:
     0xf9 ==(0x3e <<2)| 0x01
    这就是,该代码确实正在读取寄存器0x3E。 我猜 SPI 模式错误。 在 STM32CubeIDE 中,配置
     时钟极性(CPOL):低
     时钟相位(CPHA):2边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,是的, 我明白你现在的意思…  YA,INA229使用 SPI 模式1 (CPOL =0,CPHA =1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我不是原始海报。) 顺便说一句,我必须在 MOSI 线路中向 INA229添加一个100欧姆系列电阻器,或者将 STM32的 MOSI 引脚的速度设置为“低”,以使 INA229对我有效。 否则,我会在味噌和 MOSI 之间产生干扰:旧值(由 INA229发送,同时接收新值)和新值的某些组合不起作用,例如,不通过0000h 运行就无法直接将 ADC_CONFIG 寄存器从 FB68h 更改为 AFFFh。 希望这能帮助那些在 STM32与 INA229通话时遇到问题的人。