This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:单输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074316/amc3330-single-output

部件号:AMC3330

大家好,团队

连接到 AMC3330输出的 OPAMP 设计为单输入。
请问如何连接 AMC3330的输出引脚 OUTP/OUTN?
例如,以下2个连接是否正确?

1)无屏蔽双绞线(11)/GND (9)
2) OUTP (11)/OUTN (10),但 OUTN (10)和 GND (9)已连接。

此致,
刘东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    请勿将 AMC3330的其中一个输出针脚连接到接地! AMC3330提供了真正的差分输出,必须将其连接到差分放大器,如数据表图8-3所示。 差动放大器是抑制内部开关噪音和保证高共模抑制的必要条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    除了 Kai 的评论(谢谢 Kai!),您只能获得一半的可用输出范围。  以下是一份技术说明,描述了如何为我们的隔离放大器(如 AMC3330)实现对单端信号的差分输出。 https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。高いコモンモード拒否を保证するために必要ということですね

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [ご回答ありがとうございます。高いコモンモード拒否を保证するために必要ということですね userid="512193" url="~/support/扩音器-组/放大器/f/扩音器-论坛/1074316/amc3330-single - output/3976890#3976890"][报价]

    意味着:

    “感谢您的回复。 有必要保证高度的共模抑制。”