请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC3330 大家好,团队
连接到 AMC3330输出的 OPAMP 设计为单输入。
请问如何连接 AMC3330的输出引脚 OUTP/OUTN?
例如,以下2个连接是否正确?
1)无屏蔽双绞线(11)/GND (9)
2) OUTP (11)/OUTN (10),但 OUTN (10)和 GND (9)已连接。
此致,
刘东
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Tom,
除了 Kai 的评论(谢谢 Kai!),您只能获得一半的可用输出范围。 以下是一份技术说明,描述了如何为我们的隔离放大器(如 AMC3330)实现对单端信号的差分输出。 https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf