This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:关于比 AMC1100更好的差分隔离放大器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1301, AMC1200, TLV170, OPA350, TLV6001, AMC1300, AMC1350, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074416/amc1100-regarding-better-differential-isolation-amplifier-than-amc1100

部件号:AMC1100
主题中讨论的其他部件: AMC1301AMC1200TLV170OPA350TLV6001AMC1300AMC1350AMC1351

尊敬的 TI 团队:

晚上好。

我们使用 AMC1100进行交流电压感应(0-270V),直流电压感应(300V 直流和600V 直流)和交流电流感应(24A)。

1.我们可以在交流电压感应和交流电流感应中使用 AMC1100吗?这是个好选择吗?

2.我们可以在直流电压感应(600Vdc)中使用 AMC1100吗?

在 TI 应用手册中,我在比较 AMC1100,AMC1200和 AMC1301时发现了这些线条,

“AMC1100或 AMC1200较低的价格提供与 AMC1301相似的基本隔离。对于需要  双极输出选项的应用,TLV170是一个很好的选择。”

基于以上所述,我们有几个问题:

1.我们能否用上述任何一种差分隔离放大器替换 AMC1100以获得更好的性能?

由于引脚输出相同,我们能否用 AMC1301或 AMC1200替换 AMC1100?是否需要任何修改?

3.对于单端 ADC,我们正在使用 OPA350运算放大器,但在应用中,据说它使用 TLV170? opa350运算放大器是否正常?

或者我们需要使用 TLV6001或 TLV170?

请检查并澄清。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AMC1100是我们第一代隔离放大器之一,具有4250V 峰(基本)隔离。  该器件的输入范围为+/-250mV,非常适合电流分流监测应用,电流分流器的电流值为微至毫欧姆。  您当然可以将此部件用于交流电流感应,但它可能不是交流和/或直流电压监测的最佳选择。  一般来说,对于交流或直流电压监测应用,与 AMC1100相关的“寻道电阻器”是分压器电路中的最后一个电阻器。  该电阻器通常为数百至数千欧姆。  AMC1100等器件的低输入阻抗与分流器形成平行组合,从而导致偏移和增益错误。  对于电压测量,AMC1350和 AMC1351为 AC 提供高阻抗+/-5V 输入,或为直流电压 监测应用提供0-5V 输入。  如果材料明细表问题要求您限制零件数量,我会研究一下 AMC1300,作为 AMC1100或 AMC1200的替代产品。  AMC1300输入结构允许您通过添加与 VINn 引脚串联的第二个分流器来补偿电压监控应用中的增益错误。  

    对于第二系列问题,我认为您所参考的文档是 SBAA229 ,其中讨论了在隔离放大器之后将差分添加到单端输出阶段。  差分至单端输出级使用的放大器是您自己选择的,您不仅限于该技术说明中提到的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 AppNote 中,建议将 TLV170用于具有双极输出的应用,或者换句话说,用于输出电压也应为负的应用。 在此类应用中,可能需要具有更宽电源电压范围的 OPAMP。 TLV6001和 OPA350的最大电源电压限制为5.5V。 因此,当需要更高的电源电压时,这些运算放大器可能不是双极输出的好选择。 另一方面,TLV170的最大电源电压为36V。 这与相当低的价格相结合可能是建议用于双极输出的 TLV170的原因。

    当然,在单端应用中,您的 OPA350可以毫无问题地使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢您对这一差异的解释,现在我们正在更新第二个版本的原理图,一旦完成更新,我们将与您共享原理图以进行验证

    我们希望您的邮件 ID 能够将对话设为私人对话

    此致

    萨拉瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  期待看到示意图。