This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836:在 ADS 2017中导入 SPICE 文件时遇到问题

Guru**** 2687475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074267/opa2836-trouble-importing-spice-file-in-ads-2017

部件号:OPA2836

各位专家:

你好。

客户端 正在尝试使用导入功能将 OPA2836放大器从 TI 导入到 ADS 2017.02中。 报告说,它在不同的模型文件中提供了 ADS 语法,未定义的函数或短电容错误。

已告知客户此相关常见问题链接:

并从 设备文件夹将它们定向到未加密的 OPA2836型号。

现在,他们有以下问题:

“我正在使用 OPA2836页面上最新的可用模型,并使用 ADS 模拟器,这是因为我需要做的工作具有一定的性质。 转换后的文件似乎会生成“电容器`X2.c_CC3”短路”和“没有直流接地路径的节点数(拓扑已修正):19”警告,我希望得到解决。 唯一的问题是避免对设备性能的影响。  如果您能在这方面提供一些见解,我将不胜感激。”

对此有何想法?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

     感谢您为客户指明正确的方向!

     好消息,我们之前看到过这些警告,其他客户也在尝试这样做。 但是,ADS 模拟器似乎自动解决了这个问题。 客户是否仍无法运行该模型? 下面是一条专门将我们的模型导入 ADS 的线程,这些警告与模拟器还自动更正的警告相同。

     下面简要介绍了这些警告以及将这些警告静音的不同方法

    此错误是由于使用无限电容器电阻进行模拟(本例中为 X2.c_C3)。 模拟开始时节点未连接到直流接地时,模拟软件无法正常工作。 在其他模拟中,它们会将这些部分标记为浮动节点。 通常,分析/模拟剖面有一个选项 ,您可以在其中更改电容器的内部电阻,或将分流电导从0设置为小值(例如1p 或1n)。 此参数描述  了软件允许在任何节点和接地之间使用的最小缺省电导值(例如上述直流路径)。

    解决此错误的其他方法是手动在设备的网络列表中包括这些错误节点上的1兆欧或1兆欧的极强接地电阻。 霍华德·班德尔非常友好地分享 了此线程中不同设备的此类错误的修复方法。 复制并粘贴在下面以供参考,粗体为添加的行。  

    XAHDLINV0 RECCISIONGAL NET55 VCC VEE HPA_INV_VIdeal
    R1000 NET55 0 10MEG
    *GE0 NET67 NET22 NET50 200

    GRA 101 102值={ V(101,102)/1e6}
    加拿大 102 GNDF 1e3.
    EB 1 1a 值={V (102,GNDF)}
    R2000 102 0 10MEG


    G2 GNDF 3 VSS GNDF{GPSRRN}

    ED 3 3a 值={V (302,GNDF)}
    R3000 302 0 10MEG


    E1 VO VI 值={V (1a,GNDF)+ V (3a,GNDF)}

    EA 101 GNDF 1 GNDF 1
    GRA 101 102值={V (101,102)/1e6}
    加拿大 102 GNDF 1e3.
    EB 1 1a 值={V (102,GNDF)}
    R5000 102 0 10MEG

    E1 VI VO 1a GNDF 1.

    同样的概念也可以应用于 OPA2836的网络列表中。

    在第108行: C_CC3下      GND_FLOAT GND_FLOAT 4.1f  TC = 0,0  

    R1000 C_CC3 GND_FLOAT 1G TC = 0,0

     但是,如果已经通过模拟器修正,则不需要进行上述手动修正。  

    谢谢你,

    Sima