This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:是 LM393A 支持500kHz

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074043/lm393a-is-lm393a-supports-500khz

部件号:LM393A
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

尊敬的 TI:

下午好。

是 LM393A 在比较器电路中使用时支持500kHz 信号。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么不运行 TINA-TI 模拟?

    e2e.ti.com/.../caliber_5F00_lm393.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您提供 Caliber 的模拟信息:)  

    您好,

    感谢您的提问,如模拟结果所示,LM393A 将支持500kHz。 为获得最佳响应时间,请在设备上输入至少50mV 过载的快速边缘。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束