This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:Vcc<2V (通电期间)下的输出状态。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074090/lm2903b-output-status-under-vcc-2v-during-power-up

部件号:LM2903B
“线程: TPS26631”中讨论的其它部件

您好,

请告诉我们 Vcc<2V 下 LM2903BIDR 的输出引脚状态。

我的客户考虑以下方面。

LM2903BIDR 的引脚状况如下:

  • VCC:从 DC/DC 输出5V 线路
  • IN+:在来自 DC/DC 的5V 线路上分配的阻抗
  • 输入:5V 通电期间低(下拉)
  • 输出:与/SHDN 连接(2.7V 的内部上拉)

 

在上述情况下,在5V 线路通电期间,Vcc>2V 后,LM2903B 的输出为开路,/SHDN 引脚为2.7V。   从上电(0V)到2V 的 Vcc 如何?   在 Vcc<2.0V 条件下,LM2903B 的输出是否可能过低?   请告诉我们。

我们知道,在 Vcc<2.0V 下 LM2903B 处于未知状态。  但是,如果 LM2903B 的输出可能较低,则此系统无法唤醒,因为 TPS26631已关闭,并且如果/SHDN 过低(低于0.8伏),电源将关闭。  因此,请支持我们。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Motoyasu,

    我会这样做:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您一如既往的支持。

    你好.哈托里。

    感谢你的提问。 如果您对凯的建议有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束