This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-N:海拔限制

Guru**** 2983080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139-N, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074144/lm139-n-altitude-restrictions

部件号:LM139-N
“线程: LM139”中讨论的其它部件

您好,

你好。 LM139-N 是否有高度限制? 我可以了解更多信息吗? 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

    我不知道有任何限制,但我会仔细检查。 军用833号规格测试最长20万米(空间)。

    您正在查询哪一个软件包?

    我能想到的唯一“限制”是当您在海拔高度上越高时功率降级,但对于像 LM139这样的低功耗设备来说,这不应该是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    你好。 在我检查时,唯一可用于 LM139-N 的软件包是 CDIP。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    主要的海拔高度“限制”是由于辐射影响而应使用空间级零件的时间。 商用 LM139-N 的空间辐射等级不高。

    密封陶瓷 DIP 封装也用于空间产品,在真空环境下也是可以的。 TI 通常不运行除空间增强型产品器件外的排气或压力表征。

    如上所述,受高度影响的其他因素包括封装散热(减少或无对流气流)和引脚到引脚电压间隙分离(在 DIP 中,最大36V 部分可能不是问题)。