This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:难以校准外部传感器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073628/pga308evm-struggling-to-calibrate-external-sensor

部件号:PGA308EVM
“线程 :PGA308测试”中讨论的其它部件

您好,

需要外部电源的外部传感器校准过程的帮助。

难以获得外部仪表的输出电压。

请给我一个电话,通过跳线/过程。 (我确实看了你的一系列视频,sbfc32到35)

请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以为跳线设置和使用外部传感器设置 PGA308EVM 演示套件提供帮助。

    请澄清以下几点:

    -请阐明 操作模式:用于四个端子模块的 PGA308电压输出(Vout 和1W,带有独立连接),三个端子模式(1W 连接到 Vout)或电流输出模式。  

    使用内部 ADC 和 USB-DAQ 传感器仿真器时,PGA308EVM 是否能按预期工作?   

    - 外部电源的电压是多少和/或传感器激励所用的电压是多少?  外部传感器与 PGA308EVM 的本地接地之间的共模电压是多少?  如果可能,请告诉我们传感器的最大差动电压是多少  

    -  您是否正在尝试使用 PGA308EVM 配置 HP34401外部万用表? 我需要使用支持外部34401万用表连接 的 RS-232接口访问 PC;并保持正确的 DB-9串行电缆连接。  我可以回答有关外部传感器,跳线和 GUI 设置的问题;但是,在实验中使用外部34401万用表设置 PGA308EVM 以重现任何万用表问题可能需要几天时间,因为我需要访问支持 RS-232接口的 PC。

    我也可以通过私人对话与您联系。   

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    我正在尝试使用 PGA 测试板更改已知良好的负载单元的输出信号。
    我正在 PGA 软件的校准选项卡下尝试执行该任务。
    我尝试将 JUMMP7和1更改为不同模式,但似乎没有任何改变。
    我还将跳转17和18置于外接,因为我的敏感元素是外部的。

    我没有使用当前输出模式

    使用内部 ADC 和仿真器时,PGA308EVM 似乎工作正常。

    我有一个全桥负载单元,350欧姆,完全平衡,在5V 稳压电源下供电。
    我将负载单元的 V+和 GND 从外部插入到5V 电源,并将负载单元信号(+和-)插入到 T5 (Vin1和 Vin2)

    否,我没有 配置 HP34401外部万用表。 只需使用外部万用表读取称重传感器输出。 我的输出端连接在 T4上的外部万用表。

    请切换到私人对话。
    在这种情况下,最好打电话。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来不错。  我通过私人对话与您联系,这样我就可以交换联系信息。

    谢谢大家,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一议题正在通过非公开讨论加以讨论。

    此致,

    路易斯