This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:单轨电源和双轨电源之间的性能差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4141, THS4151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073320/ths4131-performance-difference-between-single-rail-power-supply-and-dual-rail-power-supply

部件号:THS4131
“线程”中讨论的其它部件: THS4141, THS4151

大家好,团队

我的客户想知道单轨电源和双轨电源之间是否存在性能差异。 然后我会有一些问题。

1.您能否告诉我 THS4131上的单轨电源盒的性能将下降?只要我快速检查一下,THS4131上的 THD 性能似乎会下降2。但是,这种设备的独特行为还是一般行为?

如果您有任何推荐的设备,在 THS4131的供应情况和 P2P 方面都表现出类似的性能,这将是值得欢迎的。

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi,

    不,没有性能差异。 如果电路中的所有节点电压都发生了相同的偏移,则操作必须完全相同。 电压只是两个点之间静电电势的一个测量值,放大器在通过负载或增益电阻器连接到外部电压之前,不会知道0V 和10V 电源与5V 至5V 电源之间的差异。

    THS4131是高电压,高输出电流的良好 FDA。 带宽较高的类似设备是 THS4141和 THS4151。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖恩-桑,

    谢谢,我明白了。

    此致,

    尾川高桥