This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:电源拒绝

Guru**** 2783725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073674/lmh3401-power-supply-rejection

部件号:LMH3401

大家好, 我正在 Cadence 模拟器中使用该设备的 PSPICE 模型。  当对 VCC 和 VEE 应用相同数量的相位供电波纹时,模拟结果仅显示44dB 的电源抑制(当在负载之间进行差动测量时)。  当在相位输出量等于 VCC 和 V 的情况下应用180度的输出波纹时,模拟结果显示电源抑制大于100dB。  这些结果是否正确或是否存在模型问题?  对于实际设备,如果 您对 VCC 和 V 形应用相位供电波纹,波纹抑制是否应该非常好?  当 VCC 和 V 形波纹处于相位且电流相等时,波纹是否会消除?  请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托德,你好

     您在思考过程中是正确的。 我们的大多数模型都将在 netlist/macro 文件的顶部有一条注释,该注释将列出已建模的参数以及尚未建模的参数。 遗憾的是,对于这种特定设备,LMH3401,PSRR 或电源变化未建模。 LMH3401数据表中的电源抑制比规格是  通过换用电源并测量产生的输出偏移来测量 DC 变化/抑制。

      此外,此线程还提供了有关 PSRR 频率的更多详细信息。 根据我们所说的电源噪音,电源端的去耦合帽和滤波加上 仔细的 PCB 布局应该足以满足此设备的需要。  

    谢谢你,
    Sima