This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:我需要一个用于第三方模拟器的 pspice 模型

Guru**** 2816605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1073667/opa838-i-need-a-pspice-model-for-use-in-a-third-party-simulator

部件号:OPA838

您好,

我在 安全的网络中工作。

我的工作需要经过漫长的审批流程才能消除软件缺口。

TI 模拟器不是经批准的软件实例的一部分。

我想为 OPA838IDCK 提供一个独立的 pspice 模型,以便我可以对其进行评估,以便用于现有和新设计。

请告诉我可以做些什么来提供帮助。

谢谢你,

John Hotmer |首席电气工程师| Mission Systems

柯林斯航空航天

100 Panton Road Vergennes,VT 05491 USA

电话:+1 802 877 4554 |手机:+1 802 734 4665

john.hotmer@collins.com | collinsaerospace.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们您要使用的模拟器是什么-通常是 LTSpice。 通常,要移植到 Ltspice,只需要 netlist 文本文件,然后将其附加到正确的符号上。 这里是模型文本文件,我将它保存为 LTSpice 的常规.lib 文件,但如果你不喜欢,只需更改它。  

    e2e.ti.com/.../OPA838-2018-model.lib

    但是,TI 也开始提供 PSpice 模型,如产品文件夹中正确选项卡下所示